This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500511:bq50002+bq500511指示错误、但未显示 EPT 代码

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ50002A, BQ50002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612541/bq500511-bq50002-bq500511-indicates-error-but-not-ept-code-showing

器件型号:BQ500511
主题中讨论的其他器件:BQ50002ABQ50002

你(们)好

我有一个基于 bq50002+bq500511的5W 设计 、其设计本身几乎完全基于 TI 的参考设计-除了电路板尺寸的一些变化。  

使用我们发现的最新测试板,我们将得到错误指示(板上显示红色 LED)。 当我检查 EPT 代码时、它返回00、我认为这意味着未知错误。 它会关闭所有充电、等待5分钟、然后再次启动。  

我已经检查了进入设计的电压轨、一切看起来都很好。 绝对最坏情况下、我在5.1V 输入上得到200mV 的压降。  

当充电线圈- Wurth 线圈760308100111距离约6mm 或远离电话时、似乎会发生这种情况。 三星 S8、三星 S7、三星 S6、三星 S5 (第三方封底 )、Apple iphone 6 (第三方封底)均已复制此内容。  

由于故障状况在数小时内不会发生、很难找到故障、并且没有 EPT 代码、我不确定我可以提取哪些其他信息来了解故障?  

请提供任何帮助。  

谢谢

版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Trevor
    如果您使用的是 bq50002 / 511或 bq50002A / 511A、请仔细检查。 器件不能混合使用、非 A 应该不可用。

    装置上的 FOD 损耗是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Bill

    感谢您的回复。 我们将转向 A 部件、但这次运行的是非 A 部件。

    我需要再次连接所有器件以测量 FOD。 是否有合适的范围? 如果这是 FOD 问题、那么这将通过闪烁的红色 LED 更清楚地显示出来?

    版本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FOD 损耗(计算出的寄生损耗)应为负数、如果为正、则可能会导致 FOD 跳闸。
    是如果 FOD 故障跳闸、则在故障跳闸前红色 LED 闪烁。

    另一项测试可能是将 FOD 阈值增大到较大值、如果问题得到解决、则表明 FOD 性能问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我记得之前看到的典型值是-400和-700、所以我在那里很好。

    我的问题是,红灯很少亮,很难说问题在没有经过测试的情况下已经完全解决了。 我需要了解设计中的任何部分是否存在临界性故障。 例如、就像您建议的那样、如果 FOD 为正、则可能有一个 probem。

    此外、当红色 LED 亮起时、是否有我可以提取的信息来让我更好地了解问题所在、因为芯片组检测到故障、所以我希望它能让我了解为什么它进入故障状态。 EPT 代码是0?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果设备在关机后5分钟重新启动、则为 FOD、过热 RX 或过热 TX。
    EPT 00为"EPT 未知" RX 命令 TX 关断、但不说什么是错误。 但这应该是立即重启(40ms)、而不是5分钟