This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:用于锂离子电池3.7V 600mAh 的无线充电器接收器 Bq51013B 和 CHERGE 稳压器

Guru**** 2580575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612174/bq51013b-wireless-charger-receiver-bq51013b-and-regulator-of-cherge-for-li-ion-battery-3-7-v-600-mah

器件型号:BQ51013B

大家好!  

我为  3.7V 600mAh 锂离子电池设计了无线充电接收电路。 我只需要帮助来验证组件的值是否适合我的应用、是否适用于我已经选择的线圈。 我有一些问题:

对于 TS/Ctrl,是否正确地将 TS 设置为10k 的电阻。
我遵循数据表注释,是 RFod 的精确值(196欧姆),R1 (Reistance limite 66欧 姆),RRos (20)  

对于 Q24040、我让 NC 和 EP 引脚进行时间档!!

  该线圈是否与该谐振配置一致!!

提前感谢您的帮助!

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仔细检查 ILIM/FOD 连接--应是 ILIM 引脚电阻器 FOD 引脚 GND 和 RECT 引脚电阻器 FOD 引脚。 将 ILIM 中的 R 值设置为 GND 以确定 I OUT。 FOD 电阻器到 GND 和 RECT 电阻器的值在 FOD 校准期间确定。
    线圈看起来正常、但也必须对此进行调整。
    确保电容至 RECT 引脚不会因直流偏置而丢失过多的切换、这在较新的小型电容器中很常见。

    TS 上10k Ω 正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bill!!
    感谢您的回答!!  

    1 -我像你说的那样修改 ILIM 和 FOD 连接。 我错过了 FOD、RECT 和 ILIM 之间的一个节点。 因此、它如下所示:

    2-在数据表中,对于此应用,他们建议 RFod 为196欧姆,RLIM 为66欧姆,Ros 为20K。 您认为我应该从该值开始还是应该执行校准 FOD 操作。
    3-对于 RECT 和 OUT 的电容器 ,我采用一个16V 的电容器!! 对于 BOOT、CLAMP 和 COMM、我采用了一个25V 电容器!!
    4 -对于 ISET 2的电容器,我取出5/6V 的电容器!

    非常感谢 您的帮助!!

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新

    2-在数据表中,对于此应用,他们建议 RFod 为196欧姆,RLIM 为66欧姆,Ros 为20K。 您认为我应该从这个值开始还是应该执行校准 FOD 操作。--Bill J-OK 开始值,但为您的应用运行 FOD 校准。
    3-对于 RECT 和 OUT 的电容器,我采用一个16V 的电容器!! 对于 BOOT、CLAMP 和 COMM,我采用25V 电容器--Bill J-额定电压为4平,但**我看到电容器具有不良的直流偏置性能。 在安全侧进行双重检查。
    4-对于 ISET 2的电容器,我取出5/6V 的电容器!-- Bill J-ISET 只需要少量的滤波,OUT 将需要1uF 至2uF 的有效电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    Bill!

    感谢您的帮助和处理!

    我检查了电容器,看起来是这样吗?

    非常感谢您的帮助。

    此致、