This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:较高负载电流时的不稳定问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612082/lm5175-unstable-issue-at-higher-load-current

器件型号:LM5175

您好!

我有一个 LM5175电路板的原型、它在更高的负载电流下似乎变得不稳定、并且负载响应也不是很好。

输入电压为5、5V 至20V、输出电压为8、1V、负载电流为4A。

我在600kHz 时使用 Infineon 的4个 BSZ065和一个3,3µH 线圈。 是否可以在此公共论坛之外提供原理图和其他相关数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    这是汽车应用吗?

    我认为提供原理图/数据的最佳方法是通过您当地的联系人(FAE /销售/分销)(如果有)。

    谢谢、此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    该应用用于汽车、但我们没有-Q1要求、因为它仅用于内部和售后市场。
    我们使用了 QFN 版本的控制器、-Q1中甚至没有该版本。
    我刚才向我们的 EBV 组件的 LOKAL FAE 询问了这个问题。
    谢谢
    Franz