This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63051:TPS63051从电池消耗额外的3mA 电流

Guru**** 2589045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610162/tps63051-tps63051-draws-additional-3ma-from-battery

器件型号:TPS63051

TPS63051从电池消耗额外的3mA 电流。

如果不使用 PG、电阻器是否必须上拉 PG?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有得到任何帮助,甚至没有得到任何答复。

    将 PWM 引脚从高电平更改为低电平可将电流减小3mA。

    如果没有引脚低电平、稳压器在低电流下的效率会很糟糕、因为从某个地方消耗的电流过大。

    但方框图或文档并未说明这是如何实现的。  

    我是否在规格表上错过了该内容?

    那么、为什么不始终将 PWM 设为低电平呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您不想使用 PG、则无需连接上拉电阻器。

    TPS63051具有称为省电模式的内置功能。 您可以在数据表第8.4.2节中找到详细说明。
    我认为您所做的实验基本上证实了它正常工作。 应用曲线(图10和11)显示了它如何影响转换器的效率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我们对正常工作的定义有很大不同。  如果器件未设置为低功耗模式、则该器件会释放3mA 的额外电流。

    在数据表中、我没有看到任何令人震惊的情况、表示如果未设置为低功耗模式、器件会浪费3mA 电流。

    在非低功耗模式下、静态电流为45uA。  如何在非低功耗模式下达到45uA?

    显然、我认为这是一个错误、或者至少应该提供一些额外的文档来解释"非低功耗"模式释放3mA 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    静态电流不应是空载输入电流。 您可以在器件产品文件夹的相关技术文档中列出的应用手册中找到非常详细的说明。 以下是指向文件 http://www.ti.com/lit/pdf/slyt412的直接链接