This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110:非隔离式直流/直流隔离应用

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610888/tps62110-about-isolation-application-of-non-isolated-dc-dc

器件型号:TPS62110
主题中讨论的其他器件:PMP20450UCC28910

大家好、团队成员。

我的客户正在寻找 BD7F100EFJ-LBE2的替代产品(由 ROHM 制造)。

实际规格为"12V (2W@MAX)⇒ISO DCDC⇒12V "。

我计划参考 PMP20450的文档介绍 TPS62110RSAR、但您能告诉我们以下内容吗?

①如果我的客户要求 IC 价格低廉、是否可以在 TPS56x201系列 D-CAP2控制器上进行介绍?

Δ Σ- LBE2是升压型②BD7F100EFJ 电路、我是否应该使用升压转换器(TPS61系列)引入它?

③Since 这是一个隔离式电源、UCC28910也被视为一个建议的器件、但我们是否可以将其与此规格一同使用?

 

请帮帮我。

 

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请回答这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在正在等待这个问题的答案。
    但是、由于客户的情况发生了变化、而没有答案、
    因为我想根据当前的情况提出这个问题、
    我将在另一个线程中发布它。

    此致、
    Masumi Sekiguchi