This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Surver TI 充电器应用双电池系统(bq24610)

Guru**** 2474460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610608/surver-ti-charger-application-dual-battery-system-bq24610

主题中讨论的其他器件:BQ24610BQ24780S

大家好、

我有项目应用36 W 电池底座。

在我的案例中、有两节电池、目前正在调查 LTC1960、但对我来说成本很高...

因此、我计划将 TI 24610与 Maxim 器件选择器 MAX1538搭配使用、或者如果您有最佳解决方案、请告诉我、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了防止两个电池短接在一起、必须在它们之间放置一个背靠背 FET。 要管理这些 FET、您能否在系统中使用两个充电器 IC 来控制背靠背 FET?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    好的。 您能否为我们提供您的解决方案和原理图? 因为我需要向终端客户提出建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    您能帮助更新状态吗? 谢谢。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不会在 bq24610上测试我们的解决方案。  我们在 bq24780S 上检查该解决   方案(BATDRV 是 NFET 驱动程序)、并将于10月左右发布。 初步方框图如下所示: