This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53014:您能告诉我 TPS53014#39;s "过流限制"吗?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610923/tps53014-could-you-tell-me-about-tps53014-s-over-current-limit

器件型号:TPS53014

大家好、团队成员。

我的客户正在考虑 TPS53014的以下规格。

规格:12V_Input⇒0.9V/12.5A_Output

由于我收到了有关此产品的当前限制设置说明的问题、请提供支持。

<背景>

参考数据表的描述 p 8"过流限制"来考虑电流限制设置值。

由于要求客户使用熟悉的产品(外部连接的 FET) 、因此 Ron 由固定值决定。

因此、我想使用 VTRIP 值来调节电流限制值。

<问题>

您能告诉我以下任何一项吗?

(如果您在使用​​数据表中列出的电阻值以外的其他电阻值时遇到问题、请告诉我、如果您告诉我原因、将会很有帮助。)

・数据表中描述的 Vtirp 计算方法(计算公式)

・或者、从"Table.2 OCL 设置调整器表"数据在 Excel 中创建图形、我们能否从图形中获得近似表达式并以 VTrip 计算公式进行答复?

・是否可以在11 kΩ 和18 kΩ 之间显示数据?(12 kΩ、13 kΩ...等:1kΩ 阶跃)

 

请帮帮我。

 

此致、

Masumi Sekiguchi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS53014_5F00_Rtrip.xlsxThe随附的电子表格对表1数据进行了图表。  其中包括多项式曲线匹配方程。  根据该表达式、您可以计算任何 RTrip 的任何中间 Vtrip。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、John-San。

    ・根据这些数据、是否可以将电阻值数据设置为不存在点?
    (例如:将 VTRIP 设置为11 kΩ 至18 kΩ 之间的任何电阻值。)

    ・您还可以向客户开发这种近似表达式吗?
    ※当然,我将会描述"请作为参考值处理"的评论。

    此致、
    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请让我再次检查。

    ・根据这些数据、是否可以将电阻值数据设置为不存在点?
    (例如:将 VTRIP 设置为11 kΩ 至18 kΩ 之间的任何电阻值。)

    ・您还可以向客户开发这种近似表达式吗?
    ※当然,我将会描述"请作为参考值处理"的评论。

    此致、
    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为没关系。 我还没有检查过它。 如果您需要有把握地回答这个问题、可能需要一些时间。 我可能需要在实验室中检查它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答。

    通过在实验室中进行测量、我认为客户将充满信心地使用它。
    所以,你可以在实验室里测量它吗?(我会等几天)

    ※随着客户的情况、日程安排正在临近、如果您可以验证公司的实际数据、您将会觉得它在服务方面很有价值。