This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61161:关于 CTRL 引脚噪声

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612144/tps61161-about-ctrl-pin-noise

器件型号:TPS61161

大家好。

该器件具有灵活的数字和 PWM 亮度控制。
如果 CTRL 引脚 保持 高电平时,CTRL 引脚上有噪声,则器件是否更改模式(PWM 模式或灵活数字 )?
如果 CTRL 引脚上有噪声、 是否有可能关闭 LED?

最棒的雷加斯
好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Sho

    对调光模式进行编程后、如果没有另一次启动、则无法更改调光模式。 这意味着需要通过将 CTRL 拉低2.5ms 并重新启动来关断器件。

    如果 CTRL 引脚上的 NOICE 过低且低于 CTRL 引脚的逻辑低电平、则可能会关闭 LED。