This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:TPS54202问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611597/tps54202-tps54202-issue

器件型号:TPS54202

您好!

我使用 TPS54202在负载电流为120mA 时将电压从24V 调节到5V。 我使用了 WEBENCH 设计和推荐器件。 有时、当我将电路连接到电源时、会出现24V 到接地的过流、并且组件会损坏。

这是电路:

此电路有什么问题?


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silas、

    你使用了"有时"一词,我认为这种现象很容易重复。 我怀疑 VIN 引脚上的电压过载、因此请测量 Vin 波形以检查 Vin 的最大值是否高于 绝对最大值。 通常、插入直流电时、尖峰会很明显。

    BRS、

    Ryan