This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:3.3V 输出

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160, TLV62065, TLV62569, LMR10520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612015/lm5160-3-3v-output

器件型号:LM5160
主题中讨论的其他器件: TLV62065TLV62569LMR10520

您好!

我将考虑以下规格。
它是否可以通过 LM 5160实现? WEBENCH 显示错误。
尽管它可以按规格与其他低压器件一起处理、
我正考虑将 LM 5160用于部件的常见用途。


(规格:非隔离)
输入电压:5.0V
输出电压:3.3V
输出电流:1A

最佳耳麦、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我将把请求转发给 Webench 团队。 您应该能够使用 LM5160对其进行仿真。

    我还想知道选择 LM5160宽输入电压转换器满足这一低输入电压要求的原因。

    我建议您选择低输入电压转换器,它可以在更高的开关频率下进行开关,从而降低无源器件的成本并减小解决方案的尺寸。

    任何诸如 TLV62569、LMR10520、TLV62065等的器件都应该起作用。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    如果您有任何有关 WEBENCH 的信息、请告诉我。