This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Intel Bay Trail-I Atom E3800系列的电源管理解决方案

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS59641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608622/power-management-solution-for-intel-bay-trail-i-atom-e3800-family

主题中讨论的其他器件:TPS59641

您好!

我正在为 Intel Atom E3845处理器寻找电源管理解决方案。 我的系统输入电压为24V、我想获得有关可用于满足各种电源要求的器件的建议。  

我已经看到下面的链接、但没有有关 Atom E3800的具体案例。

www.ti.com/.../power_management_solution_for_intel.page

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您是否了解 过 TPS59640 EVM? 这是用于 E38xx 的 TI 解决方案。 您需要将电压从24V 降压到9V - 20V 之间的某个值、以符合该设计。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有。 是否有参考设计或其他信息可供我查看?  

    此外、我可以使用什么产品来降压24VDC 输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们拥有使用 TPS59641 Vcore 控制器的完整参考设计。 请发送电子邮件至 glakkas@ti.com、 我将向您发送工具。