This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 GSM 应用负载1.5A 的 TPS61029DRC

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612340/tps61029drc-for-gsm-application-load-1-5a

TPS61029DRC 是否适用于 GSM 应用? 我的输入电压为3V Duracell AAA 型电池额定值2.4A,GSM 初始化时间 通常为 gsm 3.9V 和130mA,当数据包发送时间为1.9A 时,需要几秒钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我又回复了你的另一篇帖子。 那么、我将关闭该线程。