This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有人知道 LED 驱动器的此部件号是多少?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612344/does-anyone-know-that-what-is-this-part-number-of-led-driver

主题中讨论的其他器件:TPS61080

是否有人知道 LED 驱动器的此部件号是多少?

1原理图如下所示。 部件位置:IC7201,它是一个 LED 驱动器。 为 Panasonic 数码相机的3英寸 LED 面板输入3.15v 并输出18V 电压。

2这是 TI 器件吗? 如果不是、TI 的哪个部分可以替代它? 谢谢你。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 TI E2E 论坛。
     
    您是否有硬件、如果有、您能否提供器件标识信息? 根据 IO、该器件看起来像是为 LCD 显示屏供电的3.15V 至18V 直流/直流转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    这是一个升压转换器、具有指定为 LX 的电源开关引脚。
    LX 连接到电感器。
    TI 不使用 LX 作为 BOOST 引脚指示符。
    不过、其他几个升压转换器供应商也提供了这种功能。

    您可以查看 TPS61080同步升压转换器、了解类似功能的 TI 升压转换器。
    但我们不知道设计的 Iout。
    www.ti.com/.../tps61080

    但愿这对您有所帮助。