This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53315:不同稳压器的 PGOOD 的接线和可能性

Guru**** 2383650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612170/tps53315-wiring-and-possibility-of-pgood-of-different-regulators

器件型号:TPS53315

您好!

我使用4个 TPS53315RGFT 稳压器来生成不同的输出。

我必须根据上述稳压器的正确输出启用其他稳压器。 因此、我需要按顺序将所有这些组件的 PGOOD 连接到其他稳压器。

我需要知道在这种情况下是否可以进行接线、或者是否应该使用具有4个输入的与门来执行所需的序列。 \

请尽快告诉我这种可能性。

谢谢、此致、

镍氢电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用栅极或有线与、具体取决于您的时序要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    所有稳压器是否都支持接线和?
    使用接线是一种好做法、因为我实际上不需要电源序列中的任何延迟。

    谢谢、此致、
    镍氢电池
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以想到的大多数都是开漏输出、可以连接在一起。