This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54320:TPS54320 EN 引脚输入信号

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612086/tps54320-tps54320-the-en-pin-input-signal

器件型号:TPS54320

您好,

我对 TPS54320有疑问。

现在、我想 通过外部信号来控制 EN 引脚。

数据表指出、如果应用需要控制 EN 引脚、请使用开漏输出逻辑与 EN 引脚连接。

我们能否将高/低信号直接输入到 EN 引脚?
EN 引脚是否需要一个外部下拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用高/低信号直接驱动 EN 引脚。 您可能需要一个下拉电阻器、但它取决于您计划使用什么来驱动引脚的特性以及所需的行为。

    µA 引脚有一个~1 μ A 的内部电流源、如果引脚悬空、该电流源将上拉。 这就是数据表提到使用开漏逻辑信号驱动它的原因。 开漏逻辑将能够将 EN 拉至低电平以禁用此器件。 当开漏逻辑变为高阻抗时、内部电流源上拉 EN 引脚以启用 TPS54320。

    kΩ 您希望确保器件仅由您的高/低信号启用、并且您无法保证生成用于驱动 EN 的信号的内容始终具有下拉 EN 的驱动能力、我建议添加一个100k Ω 下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。