This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:放电电流最大额定值(脉冲)

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610676/bq24075-discharge-current-maximum-rating-pulsed

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件: BQ24610

您好!
我对 BQ24075和最大放电电流额定值有一些疑问。

我的 solenoïd 需要在1.5A 电流下为电池(LG Hg2 18650)充电、并在1 μ s 内每分钟(脉冲)以8A 电流下放电。

对于此组件、这些功能已经可以使用、但在数据表中、放电电流的绝对最大额定值为5A。

我的问题是、在100ms 内、放电率为8A 的组件是否可以长期使用、而不会有任何问题。
如果这真的不安全、您能建议我选择一个替代组件。

感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maxime:
    我目前正在研究这个问题。 我将在得到答案后继续跟进。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢! 我将等待您的回答
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

    不建议使用具有这些要求的器件。 我会推荐 BQ24610。 如果这不符合您的要求、请查看此链接:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、我将尝试使用 BQ24610而不是 BQ24075。