This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500212A:BQ500212A+BQ51013B+BQ2000

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ500212A, BQ2000, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612216/bq500212a-bq500212a-bq51013b-bq2000

器件型号:BQ500212A
主题中讨论的其他器件: BQ2000BQ51013B

您好!

现在、我们将 BQ500212A (TX)更改为 BQ51013B (RX)+BQ2000用于镍氢电池充电器应用、并将 BQ2000充电器计时器设置为7小时。

然后、我们发现我们的 PCB 板在充电器5小时后自动停止运行无线充电器活动、并且使用 TI BQ500212A+BQ51013B+BQ2000 EVM 也获得了相同的结果。

我们是否可以知道如何解决该问题或它是 IC 的特征?

谢谢。

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq500212A + bq51013B 将提供5V 输出且没有任何计时电路、它们不应在5小时后关断。
    bq2000将具有一些用于电池保护的时序。
    您是否看到 bq51013B 的5V 电压消失?
    请发送 schch of ckt。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的快速回复。

    是的、我们可以看到 BQ51013B 的5V 输出开始、在1分钟后自动开启、然后关闭电池充电器计时器设置。

    因此我们不知道这是什么情况。

    然后、我再次附上原理图以供您检查。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../3362.WCHR_5F00_TX.pdfe2e.ti.com/.../8132.WCHR_5F00_RX.pdf