This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:只打开器件 GUI 软件、开发板输出电压,为什么?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612026/ucd3138-only-open-the-device-gui-software-the-development-board-output-voltage-why

器件型号:UCD3138

大家好、我最近学习了 UCD3138全桥直流/直流电源开发板。

我遇到了一种现象、即当我为开发板供电时、开发板没有输出电压、

仅 打开器件 GUI 软件、即开发板 输出电压。

我记得、第一次为开发板上电时、无需打开器件 GUI 软件、开发板将具有输出电压。

对不起、为什么会这样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、如果发生这种情况、则意味着您已清除校验和。  可能是在某个时候单击"进入 ROM 模式"、或者在不写入校验和的情况下下载新代码。  如果程序闪存校验和无效、ROM 将不会控制程序闪存中的程序、电源将不会运行。

    当设计 GUI 启动时、如果它发现某个芯片处于 ROM 模式、它将指示它从程序闪存执行。  如果该程序工作、它将启动电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!