This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B67-Q1:TPS7B6701-Q1温度与基准电压间的关系

Guru**** 2559080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610912/tps7b67-q1-tps7b6701-q1-temperature-vs-reference-voltage

器件型号:TPS7B67-Q1

尊敬的所有人

您能否提供 TPS6701-Q1的温度与基准电压数据。

此致

Masa0301

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    在-40C 至150C 的温度范围内、此基准的规格为+-2%。  

    -Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle-San

    感谢您的回复!

    客户需要图形。因此、如果您有图形、 请分享。

    Masa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我没有图形显示该数据或原始数据、但是、您可以看到、通过查看最高温度和最低温度之间的分布(红色和蓝色线)、在查看线性稳压器图时、漂移非常小。

    请注意、图形中有一个拼写错误、表示 y 轴为%、但它实际上以伏特为单位。