This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps737:我可以#39;t 理解 TPS737数据表的8.2.2.1部分

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS737

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611005/tps737-i-can-t-understand-8-2-2-1-section-of-tps737-datasheet

器件型号:TPS737

您能解释一下这句句子:'在多个低 ESR 电容器并联的应用中,当 COUT 和总 ESR 的乘积降至50nF 以下时,可能会发生振铃。'  是否存在任何错误?"ESR 降至50nF", ESR 的单位是 "nF"?或 其他单位?  (在数据表 TPS737 SBVS067Q 中–2006年1月–2015年5月修订第8.2.2.1章第6句)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好徐汇

    很抱歉、 这是一个拼写错误、Cout 和 ESR 的乘积应为 nΩF Ω。 因此、应读出"当 COUT 和总 ESR 的乘积降至50 nΩF 以下时、可能会发生振铃"。

    -Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle,

    您的意思是:COUT *总 ESR≥50nΩF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好徐汇

    很抱歉、延迟的重新制造、是的、您的公式正确、两者的乘积应大于或等于50nΩF Ω