This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:什么是正确的 EVM?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611686/bq20z655-r1-what-is-correct-evm

器件型号:BQ20Z655-R1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z651BQ40Z50-R2

你(们)好

我对 bq20z655-R1有疑问。

我知道、bq20z655、bq34z651和 bq20z95是 NRND。

只有 bq20z655-R1是有源器件。

根据 以下链接、bq20z655-R1 (有源)的 EVM 为 BQ20Z95EVM-001。

根据 以下链接、bq20z655 (NRND)的 EVM 是 BQ20Z95EVM-001。

根据以下链接、bq34z651 (NRND)的 EVM 是 bq20z65EVM 或 bq34z651EVM。

BQ20Z655 (NRND)和 BQ20Z655-R1 (有源)的 EVM ===== > BQ20Z95EVM

BQ34Z651 (NRND)的 EVM ==== > BQ20Z655和 BQ34Z651 EVM。

什么是差异?BQ20Z655-R1的 EVM 是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高 SS、
    除了 bq20z655上没有 bq40z50-R2的特性之外、我建议使用 bq40z50-R2、但我怀疑情况是这样。

    针对您的问题、区别仅在于 IC 上的固件。 使用 BQ20Z95EVM-001 ()

    谢谢
    Onyx