This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:库仑计数

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610107/bq27220-coulomb-counting

器件型号:BQ27220

您好!

假设仅使用 BQ27220的 RAM 配置区域、我要使用哪些寄存器(设置、初始化、修改、读取)来进行库仑计数、方法是仅监测电池输入和输出的电流?  

在我的应用中、BQ27220采用系统侧配置。  我正在使用2节镍氢电池、VBAT 值无效(相反、使用 TPS61098x 将 VBAT 连接到3.3V)。  除非有指示、否则我不打算使用 BQ27220的 OTP 区域。  如果电池和输入电源同时出现故障、我始终可以重新初始化 BQ27220。

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    如果您将电量监测计用作库仑计数器、则只需使用 RawCoulombCount 命令:0x22和0x23即可将库仑读入和读出电池。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、这些不是设置电池 mAh 参数?

    仅在使用库仑计数时、寄存器 FCC、RM TTE、TTF 和 SOC 是否有用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否不需要。 您的主机必须为您自己的监测处理原始 coloumb 计数。
    谢谢
    Onyx