This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:输出电压设置-数据表中有错误?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611549/tps61178-output-voltage-setting---error-in-datasheet

器件型号:TPS61178

您好!

我有这个问题:在这个器件数据表中、有一个计算分压器的公式。 在该公式中使用了参数 VFB、这可能是我们需要馈入 FB 引脚以获得所需 Vout 的电压。

我在这里看到的问题是、我找不到 VFB 的值。 我尝试从数据表中的两个示例设计中计算该值、但对于每个示例、我会得到不同的值。

您能不能建议 VFB 的值是多少?

Boris Grinac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是数据表第5页表格中的 VREF、典型值为1.198V。

    如果您的问题得到了解答、请单击"此问题已解决"按钮进行回复。