This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:ILIM 说500mA 能否降低?

Guru**** 2339240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612182/bq25606-ilim-says-500ma-can-ti-go-lower

器件型号:BQ25606

BQ25606的 ILIM 为500mA、我需要它更接近200mA、最好是100mA。  它是否会变为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    bq25606能够达到更低的输入电流限值。 然而、低于500mA 时的行为和精度未被表征、因此、我们的规格高于500mA。

    同样、这并不意味着器件无法工作;我无法说出您在输入电流限制精度方面可能发现的器件间差异类型。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我指的是电池的充电限制。 看起来是300mA 至3A、我可以将其设置为100mA 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    ICHG 引脚的情况相同。 对于低于300mA 的充电电流、未对该器件的精度进行特性描述。 同样、它可以设置为较低的电流、但您将获得的实际电流可能会有所不同。 如果这对您来说是一个重要参数、它也会始终影响终止电流阈值及其精度。 这种情况也没有在较低的阈值下进行表征。


    此致、
    Joel H