This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:我需要一个锂离子/锂聚合物单节电池充电器。 我需要6个单独的输出、看起来 I2C 控制的充电器只有一个地址?

Guru**** 2582735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, PCA9548A, BQ25600, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612167/bq24295-i-need-a-li-ion-li-poly-1-cell-charger-i-want-a-6-individual-outputs-looks-like-the-i2c-controlled-chargers-only-have-one-address

器件型号:BQ24295
主题中讨论的其他器件: PCA9548ABQ25600BQ25601

我需要一个锂离子/锂聚合物单节电池充电器。  我需要6个单独的输出、看起来 I2C 控制的充电器只有一个地址?  我希望从100mA 变为1A、并以4.35为常规4.2V 电池和 HV 电池充电。  有哪些选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我不太清楚您的应用是什么样子的。 您是否可以提供方框图? 我对以下问题有疑问:

    1) 1)当您说您需要6个单独的输出时、您是否在寻找6个不同的系统轨、即您可以单独解决的6个不同的充电器?

    2) 2)您想在100mA 至1A 的恒流模式下充电?

    3) 3)您是否有6节不同的电池、其中一些是4.2V 和4.35V 稳压?  

    从这里、我们可以开始为您查看各种选项:

    对于启动器、bq24295不会为您提供100mA 的低充电电流、除非您讨论预充电电流、此部件可至少实现128mA 的预充电电流、因此只需为我确认即可。

    在寻址充电器方面、您可能需要某种类型的总线开关、例如 PCA9548A、它可以处理 I2C 地址冲突、例如在此应用中、因此我还需要确认您的应用、以查看是否有更好的解决方案。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有方框图。 我希望能够同时为多达6节电池充电。 我有一个微控制器来控制充电器 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望充电电流限制为100mA、最高500mA、可将充电电压设置为4.2V 和4.35V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否为所有6个充电器使用相同的输入电源?

    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我将对所有6个充电器使用相同的5V 电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、您将通过 I2C 手动调节充电电流、对于每个单独的电池、对吧?

    您正在查看的电池容量是多少?

    您能不能再多讲一讲应用程序? 真正的目的是了解您的系统是否仅在电池条件下运行。 根据您的应用、开始查看线性充电选项可能更有利、尤其是当您不希望通过电池为系统(即控制器)供电或系统电流要求不高时。

    到目前为止、我建议使用 bq25601或 bq25600、bq2589x 系列器件、甚至是 bq2419x 或 bq2429x (尽管您必须使用 FORCE_20PCT 位、它们都必须为您提供所需的低充电电流)。

    同样、由于地址冲突、除非您的 MCU 或处理器具有6个独立的 I2C 驱动器、否则使用我先前推荐的总线开关可能是您的最佳选择。



    此致、
    Joel H