This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ501210数据表应用曲线第21页--RE:BQ51025EVM-649:关于 BQ51025EVM-649应用问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ501210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607071/bq501210-datasheet-application-curves-page-21--re-bq51025evm-649-about-bq51025evm-649-application-question

主题中讨论的其他器件:BQ501210

您好 Bill、

我是否知道 bq501210操作公主关于数据表(第21页)应用曲线? 请帮助我们重新评论。

为什么在第1部分负载和 VRAIL 电压线性曲线看起来变化更大?
为什么在第2部分 VRAIL 压降小于第1部分?
在第3部分、VRAIL 电压成比例和线性曲线看起来平滑。

此致、

Duke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种变化是因为接收器的性能不同。 线圈、调优、同步整流器行为、输出电压等。 此外、接收器还具有"动态整流器控制"功能、可在轻负载时将 RECT 电压(接收器中)调整得更高。 这将使输出功率外观失真。

    接收器将设置 TX 的工作点以满足 Rect 处的电压要求、接收器是接收器的从器件。

    当 H 桥以固定频率和占空比运行时、bq501210将使用降压转换器来调节电源轨电压、从而更改工作点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    1.我是否知道 V_sense 和电源轨的不同之处?
    2.为什么需要两个反馈环路? 为什么我们无法使用 V_sense 环路控制降压稳压来调节发送器电压和 FB 电压?
    3.我是否可以知道 bq501210的内部 I_sense 基准电压? 我们可以忽略内部电压来修改分流电阻器?
    4.比较单级和两级 FB WPC。 您认为 bq501210有优势吗?  (不带降压转换器)

    此致、

    Duke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.可否告知我有关 V_sense 和电源轨的不同之处?--电源轨+/--用于电源轨降压转换器的调节。 V_SENSE 用于 FOD、测量进入电桥的电压。 FOD 电路将使用连接到 H 桥的电压和电流进行输入功率测量。
    2.为什么需要两个反馈环路? 为什么我们不能使用 V_sense 环路控制降压稳压来调节发送器电压和 FB 电压?-仅电源轨是反馈环路。 V_sense 是 FOD 测量电路的输入。
    3.我是否可以知道 bq501210的内部 I_sense 基准电压? 我们可以通过对内部电压的描述来修改分流电阻器?-这个电路是 FOD 测量特性的一部分、不应该被修改。
    4.比较单级和两级 FB WPC。 您认为 bq501210有优势吗? (不带降压转换器)--- bq501210是一款固定频率轨控制、可在高输出功率下实现更好的性能。 在较低功耗下、可变频率设计运行良好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我知道 bq501210可以支持快速充电器适配器 Vbus20V 吗? 我们的适配器可以支持20Vdc。

    5V 输入电源旨在与9V 或12V 的 HVDCP 电压进行协商、从而实现对功能强大的接收器的快速充电。

    2、我们尝试从 EVM 中移除 R38、我认为可以让 D+获得3.3V 电平、但握手失败。

    3.如果 bq501210获得15W 功率输出、则输入需要15-19VDC。 我是否可以知道如何修改 EVM?