This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203:输出稳压丢失一次、我可以#39;t 使其再次发生

Guru**** 2560950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203H, LMZ14203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610058/lmz14203-lost-output-regulation-once-and-i-can-t-make-it-happen-again

器件型号:LMZ14203

您好!  

我有一个基于评估板布局和物料清单的原型板。  输出设置为13.2V、输入来自来自变压器的全波整流器。 我正在进行负载阶跃测试、我从非常轻的负载(电流小于30mA 左右)步进至满载、电流约为2安培。  我已经测试了很多小时、一切都按预期运行、因此出于某种原因、当我从轻负载跃升至满载时、输出下降到大约3V、电流下降到大约400mA。  当我断开2安培负载时、电压恢复到13.2V、但当我再次接通满负载时、电流恢复到大约3V、大约为400mA。  我多次打开和关闭负载、但情况不会清除。  然后、我切断电源、重新接通电源、并自行清除条件。  

此后、我已经测试了很多小时、试图重现此问题、但我无法再次发生。  我已经查看了引脚上的所有信号、并将它们与评估板进行了比较、除了 Ron 引脚上的微小差异外、它们看起来都是一样的。  我不确定这是否令人担忧。  我使用的是301k 1% Ron 电阻器。  请提供任何帮助。

谢谢。

Ron 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Damien、

    首先、我可以为您的应用推荐 LMZ14203H、以满足您所需的13.2V 输出电压。 仅建议在输出电压高达5V 时使用 LMZ14203。

    其次、一些更多信息可能有助于解决该问题:

    -请提供您的应用原理图和布局。
    -您能否在加载和发生错误时对输入电压进行一些示波器截图?
    -尝试用示波器捕获交换机节点。 要实现这一点、请使用探头尖端接近封装顶部。 尖端应在没有电气连接的情况下抓住开关节点。 但这有助于了解器件的开关行为。

    请随时再次与我们联系。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这是我的错误、我使用的是 LMZ14203H。  这里是电路原理图的电源部分、布局以及低负载和高负载下开关节点的一些照片。 遗憾的是、我仍然无法创建错误、因此无法在错误下对输入进行示波器截图。  我确实拍摄了满载条件下的输入电压。  那里的纹波大约为2V p-p

    这是一个2层电路板、覆铜厚度为0.062英寸、电路板底部有接地层。

    这是高负载开关节点包络。

    这是374KHz 的高负载开关节点开关

    这是轻负载时的开关节点该波形以大约17HZ 间隔重复

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    谢谢、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这是一个12V 输出且 FB 输入调节为0.8V、因此在 CFF 上有11.2V 的电压(您的设计中为 C71)。

    如果您设法将其锁存、假设您在 Vout 上创建了过流(或可能是分流器) t。

    然后、Vout 的快速下降可使 CFF 将 FB 输入推至低于-0.3V 的 absmax。 这可能会导致一个无损锁存条件、一旦输入电源被循环、此锁存条件最终被清除。

    查看是否使用测试引线在输出上轻触短路可重新创建您所经历的故障模式。

    对于您的应用、在 GND 的反馈输入上添加反向偏置肖特基(SOD123或 SOD323中的 BAT54)可能会阻止未来发生闩锁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好、Alan、

    我尝试将输出短路、尽管这确实会导致 CFF 电容将 FB 引脚推入低于-3 (降至大约-.7V)、但它仍然不会导致闩锁。 我已经广泛尝试过这种方法、每次输出都能完美恢复。 今天我将继续进行负载测试、并尝试再次出现此问题。 这意味着该器件的工作无可挑剔、并且在过去几天内完成了我的所有测试、但我似乎无法再次触发的事件除外。

    谢谢、
    Damien。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Damien、
    感谢您的更新。 如果您再次遇到问题、请告知我们。
    谢谢、
    Denislav