This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84A:TPA7A84和 TPA7A84A 之间的差异

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A84, TPS7A84A, TPS7A85A, TPS7A85, TPS7A83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611655/tps7a84a-difference-between-tpa7a84-and-tpa7a84a

器件型号:TPS7A84A
主题中讨论的其他器件:TPS7A84TPS7A85ATPS7A85TPS7A83A

大家好、团队成员。

TPA7A84与 TPA7A84A 有何区别?

总的来说、TPS7A84A 的精度优于 TPS7A84、但其精度在电气特性方面看起来是相同的。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小林-圣

     TPS7A84A 和 TPS7A84的主要区别在于:

    -  当 TPS7A84A 在负载、线路和温度范围内使用偏置时、在[1.1V - 2.2V]输入电压范围内的额定精度为0.75%。  TPS7A84仅在输入电压= 1.1V 时指定此精度、因此仅 在输入电压= 1.1V 时针对负载和温度指定此精度。

    -使用 BIAS 时、TPS7A84A 对 IN、BIAS、EN 引脚没有任何要求;BIAS、IN、EN (在 IN 或之后)时、TPS7A84需要以下序列。

    -即使输出端存在负输出电压、TPS7A84A 也将启动。  TPS7A84没有。  如果在+/-信号链上有定序要求、在负 LDO 之后必须接通正 LDO、这一点可能很重要。

    - 对于 TPS7A84A、 Theta_JC = 3.4°C/W  对于 TPS7A84、theta_jc = 1°C/W

    否则性能将相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xavier-San、
    感谢您的回答。

    TPS7A83和 TPS8A83A、TPS7A85和 TPS7A85A 之间的差异是否也相同?

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小林-圣

    TPS7A85和 TPS7A85A 在输出电流为4A 时的差异相同。

    对于2A 版本、TPS7A83和 TPS7A83A 之间的差异相同:

    -  当 TPS7A83A 在负载、线路和温度范围内使用偏置时、在[1.1V - 2.2V]输入电压范围内额定精度为0.75%。  TPS7A83 仅在输入电压= 1.1V 时指定此精度、因此仅 在输入电压= 1.1V 时针对负载和温度指定此精度。

    - 使用 BIAS 时、TPS7A83A 对 IN、BIAS、EN 引脚没有任何要求;BIAS、IN、EN (在 IN 或之后)时、TPS7A83需要以下序列。

    - 即使 输出端存在负输出电压、TPS7A83A 也将启动。  TPS7A83没有。  如果在+/-信号链上有定序要求、在负 LDO 之后必须接通正 LDO、这一点可能很重要。

    - 对于 TPS7A83A、 Theta_JC = 3.4°C/W  对于 TPS7A83、theta_jc = 1°C/W

    有了额外的差异:

    - TPS7A83A 的输出电压噪声为4.4uVrms、TPS7A83的输出电压噪声为6uVrms。