This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:V5IN

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611945/tps65911-v5in

器件型号:TPS65911

我正在设计一个使用汽车电池运行的应用。 如果汽车蓄电池电压被移除、我的系统将从紧急蓄电池运行足够长的时间、以便正常关闭。 我注意到、当我断开输入电压时、VDDCTRL 也会死亡。 查看数据表后、我看到 V5IN 上的电压必须超过4.5V。 这意味着、我将无法使用单节4.2V 锂聚合物电池运行此操作。  

是否有方法将 VDDCTRL 降至3.5V 或我是否必须在升压稳压器中进行设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢您的发帖。 我已将其分配给了我们的专家、他们应尽快与您联系。

    同时、您是否能够向 V5IN 网络添加一些电容、使其保持足够高的时间以便正常关断? 看一下 V5IN 的 UVLO 部分、它看起来最大关断电压为4.1V、因此您可能只需将其保持在该电压之上足够长的时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这不是一个选择。 正常关机最多需要40秒。 4.2V 锂聚合物电池几乎可以立即达到3.8V、但在切断3.6V 电压的情况下、可以在那里待一段时间。 我需要 PMIC 至少能够在3.5V 电压下运行。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    根据数据表的建议、V5IN 电源轨确实需要4.5伏的电压。 因此、如果您计划使用4.2锂聚合物电池、则可能需要升压。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nastasha、

    这就是我当时所想的,但却希望反对的。 不过、需要4.5V 电压来生成1.35V 电压似乎很愚蠢。

    感谢您的回答。