This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175EVM:经过一段时间间隔后变得很短

Guru**** 2339070 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176, LM5175RHFEVM-HD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610073/lm5175evm-getting-short-after-some-time-interval

器件型号:LM5175EVM
主题中讨论的其他器件:LM5175LM5176LM5175RHFEVM-HD

你好  

我使用 LM5175生成12V 和6A 输出。

输入电压范围为20 - 34V、通过降压转换器和全波桥整流器获得。 开关频率为120kHz。

 HDRV1和 SW1或 HDRV2和 SW2正在变得短路。 请为此建议解决方案。 另请查找随附的原理图

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gagandeep、

    不清楚为什么在本应用中需要降压/升压转换器、并注意到 VIN 远高于 VOUT。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Vijay

    我们还有另一个用于升压转换的直流电源用例。 TI 本地 FAE 建议使用该器件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桥式整流器之后的大容量电容之前连接在随附原理图的 VCC_IN 上、其值是多少?

    VCC_IN 上存在的100Hz 或120Hz 电压纹波量是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alan

    请在 VCC_IN 和 VCC_IN 的纹波输入之前查找原理图。

    我们在 VCC_IN 之前连接了3个毫法拉值的大容量电容器,以过滤直流电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    请就上述问题提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gagandeep、

    不确定我是否理解 HDRV1 - SW1短接的含义。 您能否详细说明一下您看到的异常行为?

    我们通常建议在 boot2-SW2 (在 CBOT2上)上使用8.2V 齐纳钳位。 对 CBOT1也有同样的建议。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vijay

    HDRV1和 SW1引脚上的阻抗为100k Ω、无输入功率。

    在输入功率为24V AC 的情况下,将生成12V 输出,输出电压在经过一段时间后下降,HDRV1和 SW1引脚上的阻抗约为90欧姆。

    我使用8.2V 的齐纳二极管进行了测试,输出开始波动。 请检查二极管的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gagandeep、

    CBOT1 (C18)两端的齐纳二极管已正确放置。 CBOT2上应该有类似的导通。

    但该符号属于肖特基、因此请仔细检查。

    我还建议您查看 LM5176、这是 LM5175较新的稍高电压版本。 它与采用 TSSOP 封装的 LM5175引脚兼容。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gagandeep、

    CBOT1 (C18)两端的齐纳二极管已正确放置。 CBOT2上应该有类似的导通。

    但该符号属于肖特基、因此请仔细检查。

    我注意到您使用的是100V FET。 LM5175最适合具有较低 QRR 和开关噪声的 FET。 我建议对 FET 进行优化、使其与 LM5175RHFEVM-HD 稍微相似。

    我还建议您查看 LM5176、这是 LM5175较新的稍高电压版本。 它与采用 TSSOP 封装的 LM5175引脚兼容。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Vijay

    我们通过在 CBOT1和 CBOOT2上安装齐纳二极管(BZT52H-C8V2)进行了测试。 我们是否需要额定电流的齐纳二极管?

    结果:它仅在无负载条件下生成12V 电压,因为施加的负载为0.2A,其输出低于10V。  

    我们使用的是 LM1575的 QFN 封装,LM5176仅采用 TSSOP 封装,无法与之配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gagandeep、

    FET 有何影响(请参阅上面的评论)?

    此致