This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:-S 后缀的含义

Guru**** 2559670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609960/tps62130a-meaning-of--s-suffix

器件型号:TPS62130A

大家好、我想知道 TPS62130ARGTR 和 TPS62130ARGTR-S 之间有何区别

我的产品具有-S 后缀、但我找不到有关-S 后缀的任何说明。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过"对话"、您能否向我发送一张包装盒上带有零件卷带的标签图片? 这将帮助我们跟踪您拥有的材料以及具体材料。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有收到你的答复。 您是否仍需要此器件的支持?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里没有实际器件、我即将订购。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊,还可以。 非 S 版本是可供所有客户使用的目录器件、应使用。

    如果您是合同制造商、并且您的客户提供了购买-S 版本的说明、请通过对话向我发送一封邮件、我们可以进行讨论。