This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023B:应用手册原理图 SLVA848B 中的 DDR VREF 错误

Guru**** 2561630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023B, TPS65023EVM-205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611952/tps65023b-error-in-app-note-schematic-slva848b-with-vref-for-ddr

器件型号:TPS65023B
主题中讨论的其他器件: TPS65023EVM-205

大家好、我相信应用手册图3中的 TPS65023B 与 iMX7配对时出错。 R22和 R23连接到 LDO1的输出端、为 DDR 创建基准。 但是、DCDC3的输出是用于 DDR 的实际电压、因此我认为 R22应该连接到 VDCDC3。 请确认这是否正确。 此电路是否已通过实际的 iMX7测试?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!

    您完全正确、VREF 的 R22和 R23应连接到 DCDC3、而不是 LDO1。 我们将尽快更新该信息。

    我们没有使用实际的 i.MX7器件对电路进行测试、但该设计是与曾经使用 i.MX7数据表规格的客户一起开发的。 绘制的电路基于对 TPS65023EVM-205所做的修改;错误是在原理图中产生的、而不是电路的测试。

    感谢您指出这一点、以便我们可以解决它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您抓住这一错误、Kristin! 感谢 Kevin 如此快速地确认了错误。

    我将着手解决差异并重新发布应用手册。 请记住、即使在对源文档进行了更正后、更改也可能在 Web 上不会持续几天。

    -Brian