This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低噪声和 EMI 电源模块或非隔离式开关解决方案

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65276V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611953/low-noise-and-emi-power-module-or-non-isolated-switcher-solution

主题中讨论的其他器件:TPS65276V

大家好、

由于我尚未找到我要找的内容、我认为我可能会在论坛中提出我的问题:

我搜索低噪声/EMI PMM 解决方案的最低成本/BOM 解决方案。 到目前为止、我对 WEBENCH 的结果并不令人满意。 我有以下要求:

电源输入:6V (最小值)、12V (标称值)、18V (最大值):

  1. 负载:2、5V@5、5a (最大值)->对于某些射频放大器(30GHz)、需要低噪声
  2. 负载:3、3V@1、5A (最大值)
  3. 负载:-3、3V@0、5A (最大值)

我认为最好的方法是某种完全集成的降压转换器模块、它具有两个输出(一个用于2、5V、另一个用于3、3V)。 对于-3、3V、我将使用一些反相轨到轨运算放大器。 到目前为止、我想到 的是 TPS65276V。 但我不知道这在 EMI 和低噪声方面是否有好处。 µModules 线性€/ ADI 的经验似乎非常出色、但它们相当昂贵(约30 μ A/PC)。 如果有更便宜的解决方案、我会很高兴。

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一种常见的方法是使用 LDO 跟随器满足您的低噪声要求。 您可以将开关的输出设置为略高于2.5V、然后使用 LDO 将该电压转换为实际的2.5V。所需的余量的增加将取决于实际的 LDO。 TPS65276V 看起来是您的最佳选择。

    www.ti.com/.../tps65276v
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、John、
    感谢您的回复。 因此、我使用 TPS65276V、然后使用 LDO 来提供25V 电压。

    此致

    Benjamin