This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92210:AC/DC LED 驱动器调光0%

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611699/tps92210-0-dimming-for-ac-dc-led-driver

器件型号:TPS92210
主题中讨论的其他器件:PMP6023

我查找以下 LED 驱动器状态。

・Ω 输入:415V 交流/直流

・Vout 和 Iout:待定

・需要0%~100%调光控制

如果有匹配的器件、请告诉我。

或者、我认为接近解决方案是 PMP6023、是否有方法使用415V 输入电压?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、您好!
    我找不到工作输入为415V 的 TI 参考设计
    PMP9063可修改为在此电压下工作、但需要更改几个元件。
    例如、需要查看 C1、C2、C3、RV1、Q1、D9和 D5的额定电压。
    此外、还应查看 T1的隔离电压。
    希望这对您有所帮助
    此致
    John