This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SwitcherPro:在分析窗口中计算出的最大值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611532/switcherpro-calculated-maximum-value-in-analysis-window

器件型号:SwitcherPro
主题中讨论的其他器件: TPS53355

您好!

在 SwitcherPro 中、我将检查 TPS53355在12V 输入和0.95V 输出下的特性。

在分析窗口(如附加图像中所示)中、有一列:计算最大值。

该值为1.905V、比0.95V 更宽。

因此、我想知道这表示什么。

此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    不再支持 SwitcherPro 工具。 WEBENCH 中也提供了该器件、该器件应是用于分析和设计该器件的工具。 请尝试一下、如果您有任何疑问、请告知我们。