This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/BQ51003:设计初学者、需要原理图方面的帮助

Guru**** 2590910 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, BQ51003, BQ500210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611742/tina-spice-bq51003-beginner-in-designing-and-need-help-with-schematics

器件型号:BQ51003
主题中讨论的其他器件:TINA-TIBQ500210

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我计划构建一个充电器、将 bq51003和 bq500210分别用作接收器和发送器模块。 我需要在 TINA-TI 软件中提供一份设计副本、以便根据我的要求分析和查找更好的线圈。 我在 软件中找不到用于重新设计模块的 bq51003和 bq500210 IC。 您能为我提供有关 TINA-TI 中需要安装的库的帮助吗?

提前感谢您、

此致、

斯鲁亚娜·帕泰尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq500210是一款非常旧的器件、NRND。 19V 输入电压单线圈和 WPC 1.0。 是什么促使您要求使用此器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不必使用相同的 IC。 我实际上需要3.6V - 4.2V;负载端2.5W、我需要高效模块、并为此进行快速充电。 我仍然在寻找更好的 IC、从 现在开始、这些 IC 将在市场上至少保持10年的历史。 如果您有任何建议、请向我提出建议。

    我的问题是选择机械尺寸较小的线圈、并以最佳线圈的相同速率传输能量。 我想模拟 IC 的功能并选择线圈。 如果我可以通过在 TINA-TI 软件中安装一些库来实现这一点、请告诉我。

    提前感谢您、

    此致、

    斯鲁亚娜·帕泰尔。