This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:软件复位与断电/上电复位有何区别?

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611733/ucd3138a-what-s-the-difference-between-software-reset-and-power-off-on-reset

器件型号:UCD3138A

尊敬的 TI 员工:

我对软件复位感到困惑。 软件复位和断电/上电复位之间有何区别?  

 发生软件复位后、UCD3138A 是否在 ROM 中运行?

除了上述两种复位方式之外、还有其他复位方式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dana、

    软件复位由 CPU 启动。 它将重置所有数字逻辑。 是 的,ROM 在软件复位后运行。

    断电/通电复位是一种复位方法、将 Vcc 降至低于可接受范围的电压、从而关断 IC 的所有部分、然后通过将电压恢复到可接受的 Vcc 值来将其重新打开。

    IC 上的 RESET 引脚执行另一个复位。

    谢谢、

    Sanatan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sanatan、

    感谢您的回复。 您能否列出软件复位启动后 CPU 将复位的所有数字逻辑?
    非常感谢您的帮助~