This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2679:可变电源。 简化 LM267x

Guru**** 2563820 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611167/lm2679-variable-power-supply-lm267x-made-simple

器件型号:LM2679

您好!  

我正在尝试使用 LM2679设计可变电源。 如果我在输出端获得1-30V 电压、那会很好。  

在数据表中、他们介绍了 LM267x 的程序 Made Simple、但我没有发现。  

我的问题是我不知道如何决定我实际需要哪些器件。

该项目是否可行?

感谢您的回答。

Hannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hannes,

    您可以为您的应用程序使用 Webench Designer。
    此外、LM2679是一款开关频率为250kHz 的电压模式控制器件、应能够满足您应用的更短导通时间(更低占空比)需求。
    此外,LM2679的基准电压为1.25V,因此您可以在1.25V-30V 之间更改输出。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仿真显示、如果更改输出电压、我必须更改电感。 我是否可以仅使用反馈电阻器调节电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在反馈网络上添加第三个电阻器,并更改那里的电压以修改输出。
    此外,LM2679具有内部补偿功能,为了确保在宽输入和输出范围内稳定运行,您需要进行广泛的基准测试和仿真。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我像这样模拟了它: webench.ti.com/.../SDP.cgi
    电阻器的值是正确的、我需要哪个值、它必须内置在什么位置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先非常感谢。  

    好的、我可以将电压设置为1.21V 和30V。 我的目的是构建实验室工作台电源。  

    很抱歉、我是德国的一名电子学生、知识渊博。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hannes、

    您可以获得1.21V 至30V 之间的任何电压。 您需要在 Rmod 的另一端添加介于1.21V 至3.3V 之间的基准电压,如我之前的主题图中的图片所示。 您可以通过将控制器的 GPIO 编程为输出可变占空比,然后进行峰值检测来轻松生成基准电压。

    ----阿姆布雷什