This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53315:仿真输出不匹配

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611820/webench-tools-tps53315-simulated-output-mismatch

器件型号:TPS53315

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我 在设计中将稳压器 TPS53315RGFT (12A)用于以下输出;

1) 1) 1V @ 9A

2) 2) 1V @ 9A

3) 3) 1V @ 10A

4) 1.8V @ 9A

5) 3.3V @ 5A

我在 WEBENCH 中使用不同的输出配置对设计进行了仿真、在所有情况下仿真波形都不符合预期。

我还在设计中使用了其他稳压器、WEBENCH 工具按预期模拟了正确的输出波形。

我附上了在 simulation.e2e.ti.com/.../1V0_5F00_9A.pdf 之后获得的案例报告之一

请尽快告诉我此类问题的原因。

谢谢、此致、

Nibin Das S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nibin,

    这里似乎有问题。 似乎卡在0.5V 左右。 我将该主题转发给 Webench 团队。

    ----阿姆布雷什