This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:TPS543C20和 TPS53353负载瞬态

Guru**** 2571905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20, TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611092/tps543c20-tps543c20-and-tps53353-load-transient

器件型号:TPS543C20
主题中讨论的其他器件: TPS53353

您好!

让我谈谈 TPS53353和 TPS543C20的负载瞬态。
当将同一电感器与输出电容器和 Fsw 一起使用时、
哪一项在负载瞬态特性方面更好?
条件低于。
Vin=8V、Vout=0.95V、Iout=16A

此外、TPS 543C20的控制模式与通用转换器不同。
您能 告诉我有关 TPS543C20的更多信息吗?
我想进一步了解没有 COMP 引脚的背景情况以及对输出电容的限制。

此致、
Yusuke /日本地区



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我看看是否有任何可用的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请直接与我联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢您的支持。
    我向您发送了电子邮件

    此致、
    Yusuke /日本地区