This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22674:V_IN 计算&放大器;WEBENCH 仿真问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2267X-22680DESIGN-CALC, LM22674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611429/lm22674-v_in-calculation-webench-simulation-issues

器件型号:LM22674
主题中讨论的其他器件:LM2267X-22680DESIGN-CALC

大家好、

我有一位客户对 LM2267x 数据表中的公式有疑问。 在较旧的数据表(2008)中、Vin_min 的公式如下所示:

现在、如果我们将其用于12V 输出:

输出电压:12V、输出电流:300mA
VD:二极管: 0.5V
TOFFMIN:300ns
FMAX:600kHz (根据数据表的最大值)
VQ:0.5V 内部 MOSFET 去降

我们得到的 VIN_MIN 为15.2V


如果我们使用当前数据表(2014版)、则公式不同:

现在、在本例中、对于相同的12V 输出电压、300mA

输出电压:12V、输出电流:300mA
Rdson:0.32 Ω(根据数据表的最大值)
TOFF:300ns

FSW_max:600kHz
RL:0.41 Ω k Ω

我们得到的 VIN_MIN 为18.6V、 这与我们从第一个公式得到的结果有很大不同。

当我尝试在 WEBENCH 中使用不同的 VIN_MIN 对这两种配置进行仿真时、我会收到以下消息(对于18.6V VIN_MIN):

看来 WEBENCH 认为对于12V 300mA 输出而言18.6V 太低。

也是 lm2267x-22680design-calc 

 

谢谢、此致、

Mihir Gupta

FAE -德国南部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我的帖子似乎有一半被截断。 继续发帖:

    此外、lm2267x-22680design-calc 工具似乎也不可下载:

    问题是:
    VIN_MIN 的正确公式是什么?
    2. WEBENCH 是否显示了正确的结果?
    3.能否向我提供 LM2267x 设计计算工具的副本?

    此致
    Mihir Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mihir、

    我在产品文件夹中模拟设计时也遇到错误。 但是、一旦我进入 Webench 主屏幕并输入了规范、我就可以基于 LM22674搜索解决方案。 我将与 Webench 团队进行同样的沟通,并要求他们解决问题。

    就压降规格而言,最小电压计算为:

    最大占空比限制(最小关断时间)导致的压降+高侧 FET 上的压降+电感器上的压降。

    在分母上看到的系数为1.8,以前没有。 我需要了解为什么以后添加了此项。 很快就会回来。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.8因子考虑了数据表中的最坏情况值。

    您使用公式中的典型值、1.8处理最坏情况。

    最新数据表中的公式正确;最坏情况。