This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:帮助了解数据表第13和14页上用于计算 Rp 的公式。

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609790/bq24450-help-understand-equation-to-calculate-rp-on-datasheet-pages-13-and-14

器件型号:BQ24450

您好!

我正在尝试了解数据表 SLUS929C (BQ24450)第13-14页中计算 Rp 值的公式。

对于使用 PNP 驱动晶体管的第一个示例、公式如下所示:

数据表提到引脚16-15的最小压降为2.0V (最大@25mA)。

因此不应 RP = V15/IRP

=(Vin - 0.7 - 2.0)/(Imax/HFE) [Imax =流经 Qext 的电流、而 HFE = Qext 的 Beta 版]

=(Vin-2.7)/Imax/hfe

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的公式是正确的、因为数据表中规定 VDRVC = VIN、如下所示。

    -Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是这样吗?