This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ501210:请帮助解释“HVDCP 功能”

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ501210, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610182/bq501210-please-help-to-explain-the-hvdcp-capability

器件型号:BQ501210
主题中讨论的其他器件: BQ25895

您好!

数据表显示它具有"HVDCP 功能"、但它没有解释如何协商。

bq501210如何协商更高的输入电压?

 它是否支持 QC2.0或 QC3.0?  

如果我有一个 QC2.0适配器来插入 BQ501210的 USB 端口。 输入电压将是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您将问题发布到无线电源论坛。 我正在研究您的问题、并将尽快提供答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用专有算法来调节 D+/D-信号、尝试与各种适配器协商更高的电压。 对于许多器例、我们将实现9V 或12V。 bq501210可在19V 输入电压下工作、但可满足大多数输入电压为9V-12V 的电话的需求。 注--设备将以5V 输入启动,但这只是尝试通过适配器协商更高的电压。 在5V 输入电压下、手机将无法开始充电、或无法以其最大速率充电。
    首选解决方案是专用19V 适配器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    关于快速充电算法,我知道 BQ25895与  包括 QC 和 MTK 在内的各种适配器兼容。  是 BQ501210的专有算法、  类似于 BQ258810的 μ?

    谢谢!