This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65912:有关 TPS659127睡眠模式的问题

Guru**** 2767185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609931/tps65912-question-about-tps659127-sleep-mode

器件型号:TPS65912

您好!

 在 TPS659127进入睡眠模式期间、 某些器件工作异常。

当输入电压= 3.8V 时、大多数器件在睡眠模式下的电流消耗约为4mA。

但某些器件 的电流消耗约为12mA。  

客户发现直流/直流4 (3.3V)当时持续以 PWM 模式运行。

在正常睡眠模式下、切换到 PFM 模式。  

 当输入电压>= 4V 时、切换至 PFM 模式、正常电流消耗约为4mA。

客户想知道为什么某些器件无法在输入电压= 3.8V 时自动切换至 PFM 模式?

为什么在输入电压>=4V 时睡眠模式正常工作?

请检查一下、让我尽快得到您的答案。

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼基

    感谢您通过 E2E 进行交流。 我将对此进行研究、并尽快回复您。 如果您能够提供有关输出轨上的外部组件的原理图或信息、这将有所帮助。


    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼基

    在实验中仔细研究了这一点之后、确定这是该器件的预期行为。 我不知道为什么它是这样设计的。 如果您的应用需要进一步的帮助、请告知我们。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nastasha、

    我对您的答案有一个问题。 "确定这是此器件的预期行为"。

    客户测试了40个器件、但只有18个器件按我所述工作。 如果确定、为什么所有器件都不能以相同的方式工作?

    我对客户睡眠模式状态的理解不好。

    客户的器件处于睡眠模式、但 PMIC 未处于睡眠模式。 因此、它的输出也处于活动状态。

    我随附了 DCDC4器件原理图。 请参阅随附的。

    客户想知道  

    1.在什么条件下可以切换 PWM 模式/PFM 模式?

    2.为什么超过4V 的输入电压运行 PFM 模式、而在4V 的输入电压下运行 PWM 模式?

    请检查并告知我。

    此致、

    Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼基

    遗憾的是、我们不知道为什么该器件设计为在特定阈值下切换到 PFM。 这是否会影响您的设计? 如果是、请告诉我们如何提供帮助。

    谢谢、
    纳斯塔莎