This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5113-Q1:针对大栅极环路电感/谐振的栅极驱动补偿

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611885/lm5113-q1-gate-drive-compensation-for-large-gate-loop-inductance-resonance

器件型号:LM5113-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5113

我们目前使用 LM5113来驱动位于单独模块内的并联半桥 GaN eHEMT FET。  问题在于、较大的栅极环路电感(无法降低)会导致大量振荡和器件误开通。 因此、对于高温应用、我们的开关损耗太高。 (电路如下所示)。  

原理图如下。 已应用并调整阻尼和谐振补偿(原理图上用蓝色圆圈标出)、但影响最小。 下图显示了栅极驱动输出响应相对于实际 Vgs 电压的问题。 是否有改进 LM5113以补偿此栅极环路电感/谐振的固有方法、或者您可以推荐任何解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、
    避免振铃的最佳方法是降低环路电感、您提到这一点对于您的应用是不可能的。

    下一个最好的方法是将四个输出中每个输出上的阻尼电阻器拆分为两个:一个靠近 IC、一个靠近 FET、这应该会在引脚附近产生一个 RC 滤波器、这可能会在一定程度上帮助这种情况。

    增大 R 值将有助于进一步抑制振铃、但也会减小栅极电流并减缓转换。

    此外、如果您的噪声具有共模质量、添加信号共模扼流圈将有助于降低噪声。

    补偿网络方法虽然理论上可行、但由于所有寄生效应和组件变化、在实践中更难实施。 这将需要针对每个电路板进行微调。

    我希望这能解决你的问题,但如果你需要进一步澄清,请告诉我。

    此致、
    Alberto