This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:-2型号的器件在比-1型号低得多的电流下跳闸

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611579/lm5069--2-variant-of-part-trips-at-much-lower-current-than--1-variant

器件型号:LM5069

大家好、我们在设计中将 LM5069用作电子保险丝。 我们已使用 TI 提供的设计电子表格、使用器件-1型号验证了我们的设计。 验证设计后、我们意识到我们需要-2变体的自动重试行为。 我们在不更改任何相关无源器件的情况下交换了该器件。 这种单一变化极大地降低了电路的跳闸点。

之前的电路经验证的跳闸电流最小为6.1安培(此电路板上的-1型号跳闸电流为6.3安培)。 换用-2型号时、跳变点为1.87安培。

查找随附的我们的电路设计和电子表格值。

当使用-2型号时、该电路为什么以低得多的电流跳闸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    欢迎使用 E2E! 让我们看看我们是否可以解决这个问题。 我在原理图上没有看到任何输出电容器、但 Excel 工作表中列出了220uF。 输出电容是否位于原理图的另一部分?

    此外、您能否提供波形、仅探测五个信号: VGATE、VTIMER、VOUT、VIN 和 IIN (均以 GND 为基准)。  如果您只有4 个探头、那么它们能否采用两个单独的波形来显示同一事件、从而将 VTIMER 替换为 IIN。 最好触发导致1.8A 电流限制问题的事件。 如果是在启动期间、则触发 VGATE 的下降沿。 我希望这对我有所帮助:-)

    此致、

    Aramis P. Alvarez  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我自己解决了问题! 或者、一位同事解决了这个问题。 收集您要求的数据后、我注意到重试周期中出现了一些奇怪的行为。 在给我的同事打电话时、他注意到我们用来驱动这种控制的工作台电源在很小的一段时间内进入电流限制模式、降低电压、 与 LM5069超时发生交互的奇怪现象是、两种保护机制同时工作。

    有些人在我不知情的情况下被我的实验室用品弄烂了! 通过提高工作台电源上的电流限制来解决该问题。

    有时你吃熊,有时熊吃你。