This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2840:有关生成-3.3V 电压的 LM2840的问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611811/lm2840-question-on-lm2840-generating--3-3v

器件型号:LM2840

我使用 LM2840生成-3.3V。 原理图与数据表中用于生成3.3V 电压的示例电路相同

我的问题是 :在"电子特性"表中、 静态电流(无负载)典型值为1.35mA。 在我的电路中、-3.3V 是正确生成的、但静态电流为5mA。 是这样吗? 我尝试了更高的反馈电阻器值(R33、R34)、获得相同的电流。 此外、我连接一个100欧姆负载、输出电压下降至大约-3.0V、总电流为40mA。 我没有想到电压会下降,有人能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,王,

    您所使用的拓扑是反相降压升压拓扑,其中流入电感器的电流、流经高侧开关等的峰值电流较高,因此待机电流会发生变化。

    ----阿姆布雷什