This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS759:对于5、5a 输出@ 2、5V、无可用仿真

Guru**** 2562200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS759

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611888/webench-tools-tps759-no-simulation-available-for-5-5a-output-2-5v

器件型号:TPS759

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我正在搜索一个能够提供5、5Amath 和4、8A 连续电流和2、5V 电压的高功率 LDO。 我想我已经找到了 TPS759的正确组件。 遗憾的是、我无法运行 WEBENCH 仿真、因为 WEBENCH 总是告诉我我我的结温过高。 由于建议使用 LDO、最大电流为7、5A、我认为这是 WEBENCH 的故障、对吧? 我想 WEBENCH 不能考虑我会使用合适的散热器、还是器件不合适?

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    如果不能改变热阻、那么仿真具有如此高输出电流的器件可能非常困难。 假设您的输入电压合理、在 Iout=5.5A 时使用该器件不会出现任何问题。 有关该器件的更多详细热性能信息、请参阅数据表的"热性能信息"部分、该部分始于第14页。

    -Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、Kyle。
    我将依赖数据表。

    此致

    Benjamin