This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:由电池连接序列引起的 SYS 引脚无输出

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611876/bq24250-sys-pin-no-output-caused-by-battery-connect-sequence

器件型号:BQ24250

各位专家、您好!

当我连接一个电池组时、我发现 BQ24250 SYS 引脚没有输出。

经过一些实验、我发现如果您首先连接 TS 和 PACK+引脚、则 TS 引脚上的电压将为-400mV。 则 SYS 引脚上不会有输出。

我按照 以下所示添加了肖特基二极管、以将 TS 引脚负电压限制在200mV 以下。 BQ24250适用于 FIND、SYS 引脚具有电压输出。

您能否验证此症状?

并检查是否存在与此工作相关的任何问题??

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marco、

    当 bq24250与 TS 引脚上具有大电容的保护器一起使用时、这是一个已知问题。 您的解决方案将起作用。