This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5940:使用移位寄存器驱动16 x 16 RGB LED 所需的驱动器数量

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5940, TLC5947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610595/tlc5940-number-of-drivers-needed-to-drive-16-x-16-rgb-leds-with-shift-register

器件型号:TLC5940
主题中讨论的其他器件: TLC5947

大家好、我希望借助 移位寄存器最大限度地提高16x16 RGB LED 的亮度和 POV。

我需要驱动多少个 TLC5940?  只需三个驱动器和一个移位寄存器即可驱动 RGB?

哪一个16位移位寄存器是理想的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该部件具有内部寄存器、因此您可以将它们串联起来。 将 SIN 连接到每个上的 Sout。 SIN 应连接到您的微控制器 SPI 引脚、即 Sout。 然后、您只需一次写入所有 LED 驱动器的所有数据、第一个位将自动转到系列中的最后一个芯片。 您是否见过 TLC5947 (www.ti.com/.../description) 它处理的每个 LED 电流稍小、但可以驱动24个通道。 您还可以使用48通道1: www.ti.com/.../description
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、谢谢

    如果根据您的建议、这意味着我需要48个 TLC5940来驱动256个 RGB LED!

    当然、它只需3个 TLC5940即可与外部多路复用寄存器配合使用?

    如果我使用我的方法、可以预见到哪些问题?

    如果我只使用一个能够驱动48个通道的 TLC59XXX、它是否仍能与多路复用寄存器配合使用?

     Clement